Cargando...

National Electrical Code®

Captain Code identifica los cambios clave del NEC® independientemente del ciclo del Código en el que esté.

Cableado de contratistas eléctricos en una casa oscura

Mantenerse actualizado con el National Electrical Code® es fundamental para todos los contratistas eléctricos y electricistas profesionales.

Dado que el NEC® se revisa cada tres años, deben estar al tanto de lo que ha cambiado, cómo afecta su trabajo y cuáles son las soluciones de producto apropiadas para el cumplimiento.

La solución... el programa Captain Code de Leviton.  Leviton se asoció con NFPA® y reconoció al académico James Stallcup para brindar un análisis de calidad del Código.

Los materiales del Captain Code están disponibles de tres maneras para cuatro ciclos del Código.  La aplicación está diseñada para uso móvil y se puede descargar en su teléfono inteligente o tableta.  El portal web le permite buscar por vertical, artículo del Código o solución de producto. Las guías de Captain Code son documentos en PDF descargables que leen como un libro y, a partir de la edición 2023, están disponibles en inglés y español.

Escoja el que mejor se adapte a usted.


La aplicación

Evite costosos cambios de trabajo y la pérdida de productividad. Lleve las respuestas a las preguntas del National Electrical Code® (NEC®) directamente en su bolsillo.

La aplicación Captain Code es una herramienta fácil de usar que se puede buscar por mercado vertical, número de producto o número de artículo. Le permite identificar y revisar rápidamente los cambios en el código, ya que se basa en tres perspectivas para proporcionar datos claros y completos del Código:

  • Contiene los ciclos del Código de 2023, 2020, 2017 y 2014
  • Texto real del NEC extraído directamente del NFPA 70
  • Análisis claro de académicos reconocidos del Código
  • Aporte del fabricante (Leviton) para explicar en detalle la intención del Código e identificar soluciones de producto clave para el cumplimiento.

Esta aplicación es para contratistas eléctricos; inspectores eléctricos; ingenieros especializados; trabajadores de mantenimiento, reparación y revisión; y todos los profesionales de la electricidad.

Teléfono con la aplicación Captain Code

El portal web

El portal de Captain Code de Leviton ofrece contenido sobre el NEC®, además del listado básico de cambios en el Código. En primer lugar, le permite buscar por artículo del código, solución de producto o aplicación. También puede ver el mapa de adopción del Código de la NEMA para conocer qué ciclo del código está vigente en el área. Hasta le proporciona enlaces a vídeos de soluciones aplicables del Código y más. El acceso siempre es GRATIS. Haga clic a continuación para seleccionar el acceso a los portales 2023, 2020, 2017 o 2014 Captain Code.
 

Portal Captain Code en computadora portátil

Folletos de la guía de códigos

Captain Code identifica los cambios clave en el NEC® independientemente del ciclo del Código en el que esté.

Llena el formulario y te enviaremos una copia impresa gratis


Contenido relacionado

¿Cómo podemos ayudarle?

Comuníquese con nosotros para resolver sus preguntas. Estamos aquí para ayudarlo.